This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我想在 BQ76952启动时唤醒主机 MCU。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415167/bq76952-i-want-to-wake-host-mcu-when-bq76952-starts

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你(们)好

我想使用 BQ76952的 ALERT 引脚唤醒主机 MCU。

因此、在 INITSTART 处输出 ALERT 引脚的设置必须写入 OTP。

请告诉我 th Collect Way 来写入 OTP。

m、在气流吹响后、I’m ²。

OTP_WRITE 的结果为0xFFFFFF、似乎无法写入。


谢谢!
太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有方法可以复位 OTP?
    我能够使用上述流程多次写入、但在某一点上、我不再能够写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    我建议浏览本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaa32a/sluaa32a.pdf

    请注意、器件上可用的 OTP 写入数量有限。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    我知道 OTP 写入的数量有限。

    如果超出限值、是不是无法清除或重置?

    我使用 bq76952EVM、

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    我只想在寄存器设置和 OTP 设置不同时执行 OTP_WRITE()。

    我是否可以使用 STATIC_CFG_SIG()来确定这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    无法清除或复位 OTP。 这是 OTP 存储器的物理限制。

    STATIC_CFG_SIG 可用于间接确定是否已写入 OTP。

    签名基于当前设置、因此在未进行 OTP 的器件上、签名将为1、而在已进行 OTP 的器件上、签名将为不同的值。 您可以读取 OTP 器件的签名、并将其与正在测试的器件进行比较。 如果值匹配、则表示器件已进行 OTP。 如果该值不匹配、或与尚未进行 OTP 的器件的签名匹配、则可以得出该器件尚未进行 OTP 的结论。

    此致、

    Max Verboncoeur