This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:9-15V 充电器

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25790, BQ25798, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415226/bq25570-9-15v-charger

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25798BQ25638

工具与软件:

你(们)好
您能否快速推荐一款支持9V (甚至是15V) VBUS、3-4A 充电电流且具有可选电池峰值电压的充电器?
不需要 PD 控制器、BC1.2可选。
小型电感器、CSP 封装和低成本是重要的优势。
THX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    多大尺寸的电池?  为什么使用 BQ25570作为器件型号?  输入是太阳能电池板吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不得不把一个 p/n 的进展 ,我挑选了一个随机,对不起,我/f 是什么是...

    再次来了

    Vicnenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、什么尺寸的电池、1S 或更高?  

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您要访问的页面不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 BQ25790。  如果应用允许插拔电池、则建议更改为 BQ25798。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、thx

    为什么不使用 BQ25638?

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25638仅限单节电池。

    Jeff