This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我想使用此数据进行判断

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415297/bq76952-i-want-to-use-this-data-to-judge

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你(们)好

我可以自由重写配置 RAM 签名吗?

我想使用该数据来确定是否写入了 OTP。

示例)

主机 MCU 读取 配置 RAM 签名。

2.如果数据不同于我的 Sig,主机 MCU 写入我的设置。
  否则:完成。

3.主机 MCU 在我的 Sig 上写入配置 RAM 签名。

4. 主机 MCU 请求 OTP 写入。

谢谢!

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附注

    如果未写入 OTP、则  配置 RAM 签名为零?
    如果 写入 OTP、则 配置 RAM 签名不为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    配置 RAM 签名不一定以0开头。 该器件根据配置设置创建签名。 如果 OTP 中的设置发生了更改、那么签名也将发生更改。 无需写入签名、器件会自动更新签名。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    我意外地写入了 Config RAM Signature 和 OTP_WRITE()。

    我不知道这是为什么,但 OTP_WRITE()是错误的。
    (__LW_AT__到目前为止、我只使用了 OTP_WRITE 两次。)

    可以恢复吗?

    我使用 bq76952EVM、

    此致、
    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    每个单独寄存器的 OTP 都可以被覆盖一次、但无法复位或清除。

    此致、

    Max Verboncoeur