This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:OTG 模式下的 PFM 效率

Guru**** 2813095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414399/bq25792-pfm-efficiency-under-otg-mode

器件型号:BQ25792

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助分享 PFM 模式下的 OTG 效率吗?

VBAT = 8.0V;VOTG = 9.0V;负载= 0.1A;

您能帮助分享这些数据吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我会在接下来的24小时内回复您。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 AT VBAT = 8.4V 和 VOTG = 9V、负载为0.1A、在 PFM 中、效率为82%。

    此致、

    Jared Baxter