This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:超级电容器充电

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, LM5176-Q1, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414962/bq25756-supercapacitor-charging

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: LM5176-Q1

工具与软件:

请参阅应用手册使用 BQ25756充电 LiFePO4电池和超级电容器--其中指出、对于超级电容器充电、不需要进行电流调节、只需要设置输出电压。   

在这种情况下、使用电池充电控制器的意义何在?  任何具有固定输出电压的降压/升压转换器都不能做同样的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jessica、

    为了有效地 为超级电容器充电、您应该选择具有可定制性、精度和内置安全性的专用超级电容器充电器。  它们选择专用超级电容器充电器的主要原因是、超级电容器在电压较低时不需要涓流充电或预充电区域。 大多数充电器无法禁用此功能、而 BQ25756可以。

    我建议参考本应用手册:https://www.ti.com/lit/ab/sluaai5/sluaai5.pdf?ts = 1726760213017&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdocument-viewer%252Flit%252Fhtml%252Fsluaai5

    我们提供了可帮助您选择正确超级电容器充电器的所有电池充电器列表:www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。

    与降压/升压稳压器 LM5176-Q1相比、使用 BQ25756有什么优势(也注意到它可用于为超级电容器充电)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jessica、

    我不支持 LM5176-Q1。 如需更多信息、我建议发布与此器件相关的新问题。

    BQ25756E 更便宜、但它需要主机禁用预充电和涓流充电。

    LM5176-Q1的成本较高、但可能不需要使用主机来进行超级电容器充电(我不是为此系列的工作)。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解-感谢您的 反馈。