请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户将在新项目中使用 bq28z610-R1、因此我想检查此器件的哪种固件版本是最新的。
根据 TI.com 中的 bq28z610文件夹、我发现最新的是 bq28z610R1_v1.02_build38、但我还发现 另一个 E2E 主题 、他们获取的 FW 版本似乎是 bq28z610R2_v2.00_build32。
那么、您可以帮助检查哪一个是 bq28z610的最新固件版本?