This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25731的 BIN 文件

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731, TPS25751, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396813/tps25751-bin-file-for-bq25731

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ25751、BQ25713

工具与软件:

您好!  

在上一篇文章(如下)中、我获得了一个 bin 文件、用于使用带有 BQ25731的 TPS25751。 现在、我们将投入生产、我们需要两个不同的 bin 文件、但 BQ25751的自定义工具仍然不支持 BQ25731。 我可以有一个 TPS25751的 bin 文件、以使用 BQ25731并使用 JSON 文件中显示的附加设置吗?

谢谢

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353994/tps25750-application-customization-tool-generating-wrong-file/5171634?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A402891#5171634

注意:在调查问卷中、我选择的 BQ25713能够继续进行设置。 我需要 BQ25731的文件。

e2e.ti.com/.../bin-fiels.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    感谢您联系我们!

    我将在一周结束前提供二进制文件。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:  

    非常感谢。 我等待文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    没问题。 我很快就会跟进。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    最后一件事、我忘记了规格中的这个。 我需要 BQ25731在400KHz 而不是800KHz 的频率下工作。  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    BQ25731默认为400kHz、因此这应该不是问题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    查看随附的完整闪存二进制文件。  

    如果您有任何问题/疑虑、请告诉我。

     e2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN1-.bine2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN2.bin

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更新的 bin 文件。

    我们是否可以 修改 TPS25751提供的 bin 文件、以及使用 BQ25731来启用 GPIO11上的"plugevent"?

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    我将对此进行探讨、明天再与您联系。  

    此致、

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    请参阅以下有关 GPIO11上 PlugEvent 的文件。  

    此致、  

    Aya Khedr  

    e2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN2_5F00_PlugEvent-.bine2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN1_5F00_PlugEvent.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这么晚才回复。 我们是在暑假。 我们将测试 bin 文件并告知您。  

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在测试这些 bin 文件、到目前为止、除了一个特定问题、一切都看起来不错。 在 OTG 模式下、特定器件(7英寸监视器)正在协商9V 电压。 在启动期间、器件需要9V 1.5A 电流、但在大约3秒后、器件无法启动、我们看到电流降至恒定的0.3A。 当我们在其他 USB-C PD 源上测试此器件时、我们可以看到器件正确启动、并且电流稳定为9V 1.5A。 因此、我们怀疑该器件在启动期间会出现一些电流峰值、这会促使我们的 USB-C PD 采取某种保护。 在这方面、为拉电流 PDO 设置的峰值电流百分比是多少? 是否可以将其设置为200%以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国的假期,请允许一些时间回到你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    您是否有监控器观察到的行为的 PD 日志?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:  

    否 我们刚刚展示了我们发送给客户的原型系统上发生的问题的视频、我们目前无法获取日志。 是否可以使用相同的 bin 文件 将峰值电流百分比设置为200%以进行测试?

    在第二个注意事项中、TPS25751的应用自定义工具是否有任何计划的日期将包含 BQ25731?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    请参阅随附的测试文件。 请告诉我这是否会改善行为。  

    我们计划在下个月内发布更新的 GUI。  

    此致、  

    Aya Khedr  

    e2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN2_5F00_PlugEvent_5F00_PeakCurrent.bine2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_BIN1_5F00_PlugEvent_5F00_PeakCurrent.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aye:

    谢谢。 我将能够在这一周内检查这些文件、我们会给您回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aye:  

    文件已正常工作、问题已解决。 谢谢。

    我期待更新的 GUI 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    感谢您发送编修。

    我将关闭该主题帖。 如有进一步的问题、请随时发布新主题。  

    此致、  

    Aya Khedr