This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 USB 连接到控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL, TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414604/tps25750-connection-to-controller-via-usb

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL、、、 TPS25751

工具与软件:

我想通过 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 刷写固件、想知道我需要哪种连接? 我是否可以使用 USB 连接到 TPS25750、或者我是否必须使用 USB 到 I2C 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是兼容的 USB 转 I2C 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    感谢您联系我们!

    您当前使用的是 TPS25750EVM 还是定制电路板? EVM 上有一个 micro-B 连接器、该连接器通过 micro-B 转 Type-A 电缆连接到 PC、以便 Tiva 与 GUI 工具进行通信。  

     

    另外、我想重点介绍一下我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个定制的设计没有任何 USB 到 i2c 转换器,我想我必须使用一个 USB 到 i2c 转换器像这样的(https://at rs-online.com/web/p/entwicklungstools-kommunikation-und-drahtlos/7570054 ). 如果我将此转换器连接到专用的引脚 SCL、SDA、GND、还可以使用 GUI 对其进行编程? 谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    应用程序自定义工具与我们的 EVM 配合使用。 链接的 FTDI 分接模块不能与 GUI 工具配合使用。  

    我建议使用 GUI 工具生成 FULL FLASH 二进制映像、然后使用其他方法来刷写 EEPROM。  我们使用 TotalPhase Aardvark 进行内部开发。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 因此、如果我添加 I2C EEPROM、可以将预定义的固件刷写到 EEPROM 中、EEPROM 将在 TPS25750启动时加载。  
    如果我不使用 EEPROM 并将 USB-C 电源插入 TPS25750、会出现什么行为。 它是开始充电还是必须通过 I2C 与之通信? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    有两种方法可以将固件或补丁捆绑包加载到 TPS25750/1中(参阅下表)

    有关如何通过 MCU 加载补丁的更多信息、请参阅 技术参考手册第5节中的流程图。  

    此致、  

    Aya Khedr