This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:无法为 iPhone 15充电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411559/tps25750-unable-to-charge-iphone-15

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751-01、、、USB-PD-CHG-EVM

工具与软件:

您好!

我正在为一位客户开发一款将 USB-PD-CHG-EVM -01评估模块的电路集成到通过电池接收电源和提供电源的产品。

使用 TPS25750自定义工具、我设置一个 EVM (拉电流+灌电流)配置、最大拉电流15W、最大消耗27W、首选灌电流角色、未使用 USB 数据。 这已按预期适用于各种壁式充电器和智能手机。

客户发现、当使用 Apple 的充电电缆连接到 USB-C 端口时、我们的产品无法为 iPhone 15充电。 请注意,这是第一个集成 USB-C 而不是闪电的 iPhone。

TI 是否遇到此问题? 建议使用哪种解决方案(最好是软件解决方案)?

谢谢!
Clyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clyne:

    我不确定是否遇到了此问题、但首先要跳出的是"受电方角色首选项"设置。 如果您设置为"Sink Role preferred"、则 TPS25750会在供电方合约中发送电源角色交换消息。 如果远端器件接受角色交换、TPS25750将成为受电方并且不会充电。 电话通常是双角色电源、因此它可能接受 TPS25750发送的电源角色交换。

    我建议将设置为"Source Role preferred"。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他双角色电源器件呢? 用户可能尝试使用另一个 USB-C 电池组为产品充电、在这种情况下、TPS25750更愿意充当供电方、但无法充电。

    我不确定哪种情况更有可能发生、但我希望找到一种可最大程度减少这些可能性的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clyne:

    这是 USB-C 面临的挑战之一、您不知道连接了什么。 您应该主要根据产品的预期应用来设置此设置。 通常、我们会看到即使 DRP 器件也具有首选电源角色。

    您打算让您的设备主要为其他设备充电还是进行充电?

    值得一提的是、后续部件 TPS25751能够配置为既不偏爱。 TPS25750在 GUI 中不支持该功能。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不确定更改首选电源角色的选择是否适合解决该问题。

    您或者 TI 的相关人员能否使用 iPhone 15专门测试 TPS25750 / USB-PD-CHG-EVM -01并提供确认的解决方案?

    谢谢!
    Clyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clyne:

    我不确定更改首选电源角色的选择是否适合解决此问题。

    您是否可以在看到故障时提供 USB-C PD 日志? 此设置可能导致您看到的问题。 日志将帮助确认正在发生的情况。

    我不知道是否有用于测试目的的 Iphone15、但请给我几天时间来收集测试所需的硬件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我无法访问 iPhone 15、并且客户无法收集 USB-C PD 日志。

    感谢您在最后对其进行测试

    此致、
    Clyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会随时向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clyne:

    我能够使用 chg-EVM 进行测试、并临时借用 Iphone15进行测试。 如上所述、它似乎是" preferred role as sink"、那就是请求电源角色交换。 iPhone 接受请求并成为源、从而阻止充电。 如前所述、对于 TPS25750、唯一要解决此问题的方法是将首选角色设置为供电方。

    鉴于上述原因以及本 主题中的原因、我强烈建议切换到 TPS25751

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您运行测试。 只是为了确认、您是否能够在将 TPS25750设置为"首选拉电流角色"的情况下将 iPhone 15充电?

    我将介绍如何使用 TPS25751转换。

    谢谢!
    Clyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clyne:

    是的、它使用 Iphone15和 USB-CHG-EVM 进行了测试、Iphone15确实指示正在充电。

    谢谢。此致、

    Chris