This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:初始设计问题

Guru**** 2517020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414899/bq76940-initial-design-questions

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010030

工具与软件:

Howdy Y'all,

我是德克萨斯农工大学的工程专业学生、我们的团队目前正在为竞争对手设计一款大型路虎。 我的任务是使用 BQ76940芯片组开发电池管理系统(BMS)。 这是我第一次设计如此复杂的 PCB、但我对自己有能力解决这个问题充满信心。

我已经审查了 BQ76940的所有可用文档、包括评估板(BQ76940EVM)和 TIDA-010030参考设计。 虽然我对硬件已经有了很好的了解、但如果就需要根据我们的设计规格执行的初始计算提供一些指导、以便开始原理图设计、我将不胜感激。 具体而言、我正在寻找以下方面的建议:

  • 如何根据最大负载电流、电压和应用来计算适当的均衡电阻值。
  • 如何选择正确的电流感应分流电阻器。
  • 确定这些值的过程。

在背景方面、我们的设计规格包括能够提供最大150A 电流的48V 电池。 我们还正在评估所需的18650节电池的数量、这些电池的标称电压为3.5V、容量为3.5Ah、并且如果我们实施全部15节电池、持续放电电流为10A、或者只使用14节电池更好。 我们选择实现 AFE BMS 芯片组是因为我们需要主机微控制器来控制和监测 BMS、确保其与 ROVER 同步工作、从而获得最佳性能。 此外、建议我们考虑为充电和放电线路使用并联高侧 FET。 这是否适合我们的应用?我们应该在这些 FET 中寻找符合我们设计要求的特性?

我意识到此论坛上有更多的技术问题、我一直在在线研究、但寻找清晰的指导一直很有挑战性。 我主要希望弄清楚如何开始设计、并确保我正确理解技术文档。 任何帮助或建议都将非常有帮助。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    工程师明天会回复您。 感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 谢谢你。