This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:该电池充电控制器是否与 PD 控制器 TPS25730兼容?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414857/bq25672-is-this-battery-charge-controller-compatible-with-pd-controller-tps25730

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: TPS25730、BQ25798、 TPS25751

工具与软件:

我已经开始一个包含锂离子2S 电池(标称值为7.4V)的新设计。  在该应用中、我需要使用 USB-C 连接器进行电池充电、并将 D+/D-用于将 USB 2.0数据连接到 MCU。  我的器件是被视为 DCP、还是被视为 不同的 PD 3.x 命名规则?

我的设备需要一个 PD 控制器、以便与使用 USB-C 电缆插入的任何 PD 3.x 兼容充电器进行协商。 PC 或 USB-C 壁式模块充电器。 我想提供5V、9V 或 12V 的最高 VBUS 电压。 但不超过12V。  负载消耗的最大电流为3A (大容量电池充电期间)且在正常运行期间<=1A。  我 为 PD 控制器选择了 TPS25730DREFR、BQ25672是电池充电器、也是主系统电源的稳压电源(7.4V)。  我选择的 PD 和电池充电控制器是否一起兼容?  TPS25730数据表显示了它兼容的一些特定 BQnnnnn 电池充电器。  但是、根本未提及 BQ25672是兼容还是不兼容。 但如果  正确设置了 TPS25730D 中的 ADCINx、则似乎是这些选项应由引导加载默认值。 目前、我将其绑定如下:

- ADCIN1 = 10k res 至 GND。  (自举解码为0)

- ADCIN2 = Rdivtop 43.2k 至3V3_LDO、Rdivbottom 10k 至 GND (带解码为3)

- ADCIN3 = Rdivtop 43.2k 至3V3_LDO、Rdivbottom 10k 至 GND  (带解码为3)

- ADCIN4 =  Rdivtop 200k 至3V3_LDO、Rdivbottom 10k 至 GND (带解码为1)

根据数据表、这种 Strap 配置应使 TPS25730具有如下所示的上电默认值:

Vpphv_min = 5V

Vpphv_max = 12V

Ipphv_min = 3A

Ipphv_max = 3A

I2C 地址= 0x20

 

很抱歉要求对我的设计进行部分验证、但有人可以确认这是一个好的解决方案并且捆绑设置正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    BQ25672是一种仅降压充电器。  如果您希望其 SYS 最小输出为7.4V、然后跟随电池充满电(例如、2S 时为8.4V)、则充电器至少需要8.4V 的输入。  换句话说、它将在5V 输入电压下工作。  您可以更改为 BQ25798、即降压/升压充电器。

    我将向 USB 团队发送有关端口控制器的问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    [报价 userid="519723" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414857/bq25672-is-this-battery-charge-controller-compatible-with-pd-controller-tps25730 "]这是一款纯接收设备应用程序、在该应用程序中、我需要使用 USB-C 连接器进行电池充电、并使用 D+/D-传输至 MCU 的 USB 2.0数据。  我的器件是 DCP 还是 不同的 PD 3.x 命名规则?

    DCP 表示专用充电端口、它是 BC1.2特定的名称、表示仅供电端口。 TPS25730不支持 BC1.2。 对于 USB-C PD、您具有功率接收器和数据 DFP 或 UFP。 如果您使用的是 TPS25730、该端口将仅作为功率接收器和数据 UFP 进行广播。

    我选择的 PD 和电池充电控制器是否一起兼容?  TPS25730数据表显示了它兼容的一些特定 BQnnnnn 电池充电器。

    您在哪里看到 TPS25730仅支持特定电池充电器? 我快速了解了一下、但在数据表中找不到该部分。 TPS25730不会直接与 BQ25672交互、因此不应存在任何支持另一个器件的问题。 TPS25730将协商为 USB-C PD 受电方、成功协商后、将从 USB-C 端口在 PPHV 引脚上提供电压。 TPS25730 不对 BQ 器件进行配置或控制。

    您的 ADCINx 配置看起来是正确的。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的收获!  我将切换到 BQ25798。  抢先式感谢您提供了 USB 信息。  我肯定需要知道 PD 控制器和电池充电 PMIC 是否可以通过直接连接到单独微控制器的 D-/D+线路运行、或者除了支持 PD 电池充电的 USB 握手并允许数据引脚作为单个 USB-C 连接器的端点外、是否需要 USB 多路复用器/集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆。  它是 TI 网站上一款在线固件 PD 控制器编程工具(我不记得工具名称)、适用于之前为简化设计而切换到 TPS25730的 PD 控制器 TPS25751。  该工具在配置向导/提问中仅列出了几个特定的 BQnnnn 器件。  BQ25672不在支持的充电器列表中。  无论如何、我的问题似乎不再相关、因为您确认了 PD 控制器不配置电池充电设备。  相反、 PD 协商完成后、它只为从 USB-C 连接器进入电池充电控制器的 VBUS 电源供电。  这应该可以正常工作。  

    感谢您确认 USB-C 连接器的 D+/D-可直接连接到微控制器、并且 PD 控制器或电池充电设备均不需要此类器件的端口配置。