This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS251810是否支持 USB3.2 Gen2x2

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415405/tps25810-did-the-tps251810-support-usb3-2-gen2x2

器件型号:TPS25810

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在一个 AMD 参考设计中看到 TPS25810用于 PD USB3.2 Gen2应用、但我们了解到 TPS25810只是一个 USB Type-C 源控制器。 因此、您可以帮助确认 TPS251810是否支持 USB3.2 Gen2x2? 如果不是、是否对 PD USB3.2 Gen2x2应用有任何建议?

AMD 参考设计如下:

e2e.ti.com/.../TPS25810_5F00_PD_5F00_USB3.2-Gen2x2-type_2D00_C.pdf

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    没错- TPS25810是 Type-C 的非 PD 控制器。 只需通过 CC1/CC2在端口上寻找连接、并在适当时向 VBUS 输出5V 电压。

    该器件独立于 USB 数据信号工作、因此是的、USB3.2 Gen2x2也能工作。  您可以使用/POL 信号来告诉您的系统电缆的插入方式。

    此致、
    Eric