This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:栅极驱动器输出上的奇数行为

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411277/bq76200-odd-behaviour-on-gate-driver-output

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ78350、、、 BQ76930

工具与软件:

您好!

我在使用 BQ76200以及 BQ76930和 BQ78350时遇到问题。

我遇到的问题是、功率 MOSFET 没有完全导通、因为好像存在电荷泵过载的情况。

下面显示了该系统的原理图以供参考。

我已对 BQ76200的原理图进行了明显更改、将0.1uF 滤波电容器更改为10nF、并将另一个电路板更改为1nF 电容器。

已将 VDDCP 电容更改为2.2uF 和4.4uF 以应对其驱动的 MOSFET 数量、并在栅极上放置100欧姆电阻器、而没有任何改进迹象。

由如下所示的10S 模拟电池板供电时、BQ78350与 CHG 和 DSG 引脚上的测量输出正常通信、输出约为12.4V。

示波器级栅极电压可以在下图中看到。

CHG GATE 为绿色、DSG GATE 为橙色、但只有当两者同时处于活动状态时才会出现这种情况。

仅激活了 CHG 输出、并将其范围限定为显示此方波。

再次停用 CHG 并激活 DSG、结果如下。

有趣的是、CHG 输出保持在电池组水平、并且行上显示出一些与 DSG 输出的峰值相匹配的噪声。

非常感谢在这方面提供任何帮助。

非常感谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、当 CHG 引脚关闭时、它实际上会连接到 BAT 引脚。  

    电荷泵似乎确实过载(请参阅) bq76200简单应用原理图之外 供参考)。 作为快速测试、您能否从引脚上断开 CHG MOSFET、看看这是否仍然发生?

    您能否还测量 CP1引脚以测量其电压发生了什么情况? 另外还记得分享原理图的 PDF/高质量版本、从图像中读取会有些困难。

    我注意到的另一点是、CHG/DSG 没有引脚电阻、我们通常建议引脚电阻至少为100欧姆。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Luis。

    我已经附上了原理图供您查看。
    我尝试在没有改变 DSG 曲线的情况下断开 CHG MOSFET。

    不确定 CP1引脚的含义?
    但是、当处于活动状态且 BAT+电压为40V 时、我看到 VDDCP 引脚上为47.6V、而 CP_EN 引脚上为0V、该引脚会因未使用而拉至 VSS。

    这会导致问题吗? 我在数据表中阅读到、应该使用 CHG 和 DSG EN 引脚在内部对其进行逻辑门控。

    非常感谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    哎呀、我是指 VDDCP 引脚! 我把名字混在一起了,哈哈。

    是否可以得到一个显示 DSG/CHG 引脚和 CHG_EN/DSG_EN 的波形并同时显示 VDDCP 引脚电压?

    这会导致问题吗? 我在数据表中读到、应该使用或 CHG 和 DSG EN 引脚在内部对其进行逻辑门控。

    正确。 这是或的、但如果没有首先设置 CP_EN、电荷泵电压上升并启用 FET 需要一些时间。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning Luis、

    "好,我知道了。

    这里是今天上午输入和输出的快照。

    略有不同、我移除了一些 ESD 电容器等、这些电容器可能会在电源输入滤波器上添加额外的电容。
    我还要向下直至板的每一侧都有1个 MOSFET、以查看采用4 CHG、8 DSG 配置是否导致负载过大。

    CH1 =来自 BQ76930的 CHG 输入(12.8V、无噪声)
    来自 BQ76930的 CH2 = DSG 输入 (12.8V、无噪声)
    BQ76200的 CH3 = DSG 输出
    BQ76200的 CH4 = CHG 输出

    非常感谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您是否能够使用 VDDCP 电压从 BQ76200采集 DSG/CHG 输出?

    现在、这仍然看起来像是电荷泵由于某种原因而过载。 FET 是否有高浪涌电流? 如果移除10M Ω 电阻会怎么样? 是否有任何改进?

    也许用 ABA 换用 EVM 来检查是否是 IC 问题或电路板问题。

    从原理图中看、我实际上不明白电荷泵如何会过载。 因此、检查电路板上电荷泵或 CHG/DSG 输出周围是否存在泄漏可能是个好主意。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    提出了一些不错的小进展。

    仅当 CHG 和 DSG FET 同时激活时、问题似乎才存在。

    如果我激活 CHG FET、等待不到一秒、然后激活 DSG FET、问题就会解决、我可以在显示全电池组电压的情况下正常消耗电流。

    如果我使用示波器探测 VDDCP 引脚、则 CHG 和 DSG 引脚上的输出电压会崩溃。
    它可能在测量时在引脚上施加过大的负载。

    目前、我正在将一个配备4.7uF VDDCP 电容器、10nF 滤波电容器和2Kohm 电阻器的全新电路板用于 FET 栅极(我目前只需要手拿)。

    非常感谢

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我很惊讶示波器会导致它崩溃、它是10倍探头吗?

    根据这一点、听起来好像在同时打开两个 FET 时的浪涌电流会导致 VDDCP 电压降至足够低的水平、以关闭与 FET 驱动器的连接。 我不知道为什么会出现这种情况、我发现很奇怪、示波器会使电压完全下降。

    您有12.8V 的电池、因此假设 VDDCP 通常~11V。 则 VDDCP 将为23.8V、10x 探头可能为10Meg、因此~2.4uA 左右。 不足以导致 VDDCP 电压崩溃。  

    我觉得可能是在某个位置发生了泄漏、从而导致了泄漏、还是可能是某个具有错误值的组件?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning Luis、

    我将进行更多研究、但根据我所看到的结果、一旦电荷泵接合足够长时间以将其激活、电压就会正常运行。

    CHG 侧看起来正常、没有异常行为、但是、我已经注意到、当打开 DSG FET 时、有一个明显的节拍、IC 在实现完全激活之前会发生困难。

    非常感谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    抱歉、我的 x1上的探头在引脚上施加了过多的负载。

    请参阅下面的、了解有关将 DSG 输出切换到 FET 的电荷泵引脚时序。

    电压似乎不是问题、因为我可以看到大约比电池组电压高11V。

    非常感谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我看到了、探头是初始问题的一部分吗?

    从该图来看、似乎电荷泵最终确实会稳定、而 MOSFET 能够保持导通。

    由于 MOSFET 开始导通、这可能来自浪涌电流。

    我认为、除了等待驱动器恢复正常之外、我能想到的唯一一个解决方案是启用几百毫秒的电荷泵、从而使其在重新导通 DSG/CHG FET 之前稳定下来。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    他们在初始测量时。

    我需要检查所有连接并逐步检查所有元件、以便查看导致电荷泵放电的原因。

    如果我发现任何问题、但在充电 MOSFET 上放置了2K 电阻器、在放电 FET 上放置了4K 电阻器、移除了10M 电阻器以将 FET 拉至电池组电压、减小了平滑处理电容器的尺寸、并以一些轻微增益从 BQ76930 2.5V 稳压器到 CP_EN 引脚运行一条线路、

    切换 DSG FET 时仍存在可闻噪声、因此需要花一些时间跟踪电流路径。

    非常感谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    Luis 将在明天与您联系。 感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    明白了! 请告诉我们您发现了什么。

    在可闻噪声方面、您是否意味着可以听到噪声? 我很惊讶,你仍然会看到问题没有探头,甚至没有10-Meg ...  

    它肯定会在某个位置发生一些泄漏。 但我想知道、是否尝试过使用 EVM 这样的电路板执行 ABA 交换?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon