This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413524/bq77915-cell-balancing

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好

我使用 BQ77915 IC 在  三节电池中进行电池平衡。

我选择了电压为3.66V、3.65V 和3.59V 的3个电芯进行充电。

我 根据数据表中的建议电路使用外部 MOSFET。

我  打开了充电电路、电池逐渐充电。  所有电池的电压都是逐渐增加的。

在不同时间实例捕获的部分电压 如下:  

Tx - 3.8V、 3.78V、3.7V

Ty - 3.9V、3.89V、3.77V

Tz - 4.17V、4.15V 和3.98V 时

在更多的实例中捕获了电压、但我在这里没有提及这些。

在 Tz 时、充电 MOSFET 关断。

在这段充电时间内、我在振荡线上观察到了 外部 MOSFET 漏极处的信号。

任何漏极端子上都应产生电芯平衡脉冲。 但没有,这意味着没有电荷平衡。

什么可能是错的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您是否看过使用此器件实现电池平衡的视频?

    https://www.ti.com/videolist/foldersGallery?bkg=gray&gpn=1895177

    我还建议直接在引脚上检查示波器、以查看器件是否正在尝试平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 IC77915引脚上的信号。  没有什么区别。 但是、探测 IC 引脚上或连接到引脚的元件上的信号有何不同。  请告知...

    附加的是电路 diagram.e2e.ti.com/.../BMS-_2D00_-circuit-diagram-for-Texas-Ins-forum.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    在引脚上进行测量可以指示器件是否正在尝试达到平衡。 它将显示波形上的平衡、类似于我分享的视频中所示的内容。  

    从原理图中可以看到、其中一个电池可能未正确配置。 我看到您的 CCFG 引脚已连接到 AVDD、这通常意味着设备配置为4S。 但我看到您的系统中有3s。

    此外、您的充电电流是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCFG 接地或连接到 VSS。  三角形表示 VSS。   充电电流为600mA

    此致

    Vijay Kumar M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您可能向我发送了错误的原理图、您分享的原理图显示 CCFG 连接到 AVDD:

    现在、600mA 电流太小、无法检测到电池平衡所需的"充电"电流。  

    要检测充电电流、检测电阻上需要有1.875mV 的压降。 使用1m Ω 检测电阻时、这对应于1.875A 的充电电流。

    如果将充电增加到高于此值、平衡是否起作用?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的及时回复。 我发送给 u 的电路图确实是不同的电路图。 在 实际电路中、CCFG 连接至 VSS。  

    我们无法增大充电电流、因此我将检测电阻更改为10m Ω、从而可以看到平衡脉冲。  

    但是还有另一个问题; 尽管发生了平衡、但其中一个电池达到过压(4.1V)阈值、从而导致 CHG 线下降。

    当 CHG 线从10V 下降到0V 时,所有电池电压会下降0.1V, 上述电池会下降到低于过压- V hyst 的值。  因此、CHG 线会导通并达到10V、同时电池电压会增加0.1V、从而导致过压。 CHG 线路关闭、周期继续。

    可能会出什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的宝贵反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    出现这种情况的原因可能有以下几个:

    • 电池单元将具有电阻分量、充电电流的情况下、电池单元两端会出现 IR 压降。 当电流停止时、这将允许电芯电压释放。
    • 电池座或电线连接器可能具有电阻元件、因此充电时的 IR 压降可能会导致 BQ77915在充电期间的电压更高。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon