This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:请查看原理图

Guru**** 2642235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ27Z561, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414856/bq2980-kindly-review-the-schematic

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具与软件:

请查看 BQ2980的原理图以及电量监测计 IC BQ27Z561电量监测计 IC 和 TPS2121电源路径 IC。 关于 太阳能输入、电池输入和系统接地的 GND connectione2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_3_2D00_PowerSection_5F00_2024_2D00_09_2D00_18.pdf、我有点困惑。 请检查一下、如果一切看起来都很好或需要改进、请告诉我。

我没有打开单独的线程、因为这些 IC 链接在一起、所以如果可以一起查看所有内容、那么它是很好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    工程师明天会就此向您提出。 感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    我查看了2980、它看起来很好。 我建议您为要查看的其他每个器件打开新主题、以便各个团队可以查看它们。

    关于 GND 连接、理想情况下、除了保护器和测量仪表之外的一切都在 PACK-连接上、这样所有系统电流都将流经感应电阻器。

    此致、

    Max Verboncoeur