This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用问题。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415224/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

嗨、团队:

系统设计。   能否实现以下功能? 您是否有任何相关的参考例程?

要求:插入电池充放电装置需要开启充电放电 MOS。 要从器件中取出独立电池、需要关闭充电和放电 MOS。

需要实现以下功能:
1.无通讯且电池处于静态状态时,功率计的 IIC 接口会主动关闭充电和放电 MOS ,并使用 IIC 端口进行插入检测;
2、插入充电设备后,功率计的 IIC 端口检测到插入开关回通讯功能,接通充电和放电 MOS ;
3.插入充电设备后,如果与功率计的通讯断开,但电池仍处于充电和放电状态,不要关闭充电和放电 MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果 BQ40z50没有接收到通信、则它可以进入睡眠模式。 这会关闭 CHG 和 PCHG FET。  

    2. I2C 线路无法检测电池组的插入情况、可使用 PRES 引脚实现类似的功能。  

    3.如果电池出现 放电或充电电流、则无论通信如何、FET 都不会关闭、除非触发保护。

    此致、

    Adrian