This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952-FAQ 相关查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413335/bq76952-bq76952-faq-related-query

器件型号:BQ76952

工具与软件:

请帮助我了解如果通过短接电池15和16 (VC15-16)将16节电池转换为14节电池 BMS 会发生什么情况。 正如我在 BMS 上进行的测试、并没有那么大的影响。

还有一个问题、与我计划驱动用于充电和放电的并联 MOSFET 的同一器件型号的灌电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请参阅 表16-3. 端接未使用的引脚 请参阅 BQ76952数据表中的建议步骤来了解如何端接未使用的引脚。 我不建议将电池15和16短接、因为电池16对于电池平衡和测量至关重要。

    第7.8节预充电(PCHG)和预放电(PDSG) FET 驱动 应该会得出这些 FET 的灌拉电流。

    如果您计划使用并联 FET 进行充电和放电、这些资源可能也会很有用。
    多个 FET 及 BQ769x2电池监测器 (第5节"并联 FET 测试电路")
    与 BQ76952电池监测器系列的并联路径

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解。

    我将使用 CHG (引脚45) NMOS 充电 FET 驱动输出、您能帮助我了解 该引脚的灌/拉电流能力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们不在那里表征灌电流拉电流。 不过、我们建议 CHG 引脚上的电流不超过40微安。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 观察灌电流拉电流、使用 AFE 驱动多个顶部 MOSFET 无疑具有挑战性。 您是否建议使用 afe 驱动高侧 FET、或者需要添加单独的驱动器。 对于充电 FET、我们的总系统输入栅极电容为60nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我建议查看此应用手册。 我们已在内部驱动器上总共测试了多达24个 FET、并看到了良好的结果。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf

    此致、

    Max Verboncoeur