This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36273:Cout 的最大有效电容

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414995/lm36273-max-effective-capacitance-for-cout

器件型号:LM36273

工具与软件:

大家好、团队成员:  

数据表仅显示 LCD 升压上 Cout 的最小有效电容为0.4uf。  

是否存在最大有效电容要求以及是否可以使用4.7uf 标称电容? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定:

    应满足0.4uF 的最小有效电容要求。 如果需要更高的标称电容、我建议客户评估环路性能、因为 COUT 也会影响极点和零点。

    BR

    Patrick