This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:ISET 引脚电压和 Rsense 电阻器之间的关系

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414956/bq24133-relationship-between-iset-pin-voltage-and-rsense-resistor

器件型号:BQ24133
Thread 中讨论的其他器件: BQ24170

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24133、有两个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在数据表第8页、电气特性 ISET 规范规定 ISET 引脚电压指定为0.12V 至0.5V。

我知道在插入10mΩ 感应电阻器时、它是额定值。

①On 另一方面、在数据表第30页的图10-5的典型电路图中、RSR = 10mΩ、ISET 引脚电压为0.8V。 这超出了 ISENSE 引脚的电压范围。

此设置是否正确?

②将感测电阻值设置为68mΩ、ISENSE 引脚的电压范围将是多少?

此外、我正在考虑使用0.85V 的 ISET 引脚电压。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我们尚未使用10m Ω 以外的其他 RSNS 电阻器和 ISET > 0.5V 测试 BQ24133 (因此我无法保证)。  BQ24133是 BQ24170系列的低电流版本、最大 ISET 电压为0.8V。  因此、BQ24133可能可以与 VSET 一起使用、高达0.8V、但我不建议设置为高于该电压。

    此致、

    Jeff