This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PWM 抖动

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414782/ucc28951-pwm-jitter

器件型号:UCC28951

工具与软件:

是什么导致 UCC28951 PSFB 转换器中的 PWM 信号中出现抖动?

 

当负载约为20%时、我看到 占空比在2个点之间变化/抖动、占空比约为45%至55%

会导致可闻噪声。 对输出纹波电压纹波的影响可以忽略不计。

 

在下面的 LHS 上,占空比没有变化。 在 RHS 上、我增加输入电压、并且可以听到可闻噪声。 占空比变化很小(~10%)、这可视为示波器波形中的抖动。  可以在 CS 信号中看到、峰值略有不同、占空比的增加将导致 CS 峰值随着导通时间的增加而升高。

瞬态图表示环路是稳定的。  

我已尝试通过在 COMP 引脚两端放置一个局部去耦电容器来对其进行滤波。 我还尝试了改进 VDD 和 VREF 引脚的滤波功能。

 

是什么导致占空比抖动?

可能是电路噪声、但需要滤除哪些信号/引脚?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您表现出次谐波振荡、很可能是由于没有足够的斜率补偿。

    另一方面、对于相移全桥、变压器初级电流看起来不正确。

    您应仔细检查原理图、查看您是否正确设置了设计。

    以下链接将为您提供应用手册、说明如何在相移全桥中设计 UCC28951。

    有一个部分介绍了如何添加斜坡补偿。  还有一个600W 参考设计原理图、可用于与设计进行比较以检查是否存在错误。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、