This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LM5036EVM-294评估模块

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LM5035, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414075/lm5036-lm5036evm-294-evaluation-module

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: LM5035UCC28250

工具与软件:

您好!  

我有一个问题-  

以下是我的设计条件-  

输入电压:20-95V

输出电压:13V

输出电流:30A

隔离式设计

我计划使用 LM5036 (半桥)、因为 TI 提供了一款设计计算器。  

我还看到有其他 TI 半桥 IC 可用- LM5035、UCC28250。  

我应该搭配任何推荐的 TI IC - LM5035、LM5036或 UCC28250?

非常感谢、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未找到 LM5036的设计计算器、但数据表中显示了出色的详细信息。 我推荐使用 TI Power Stage Designer 、作为功率级的设计和检查方法、结合数据表中提供的详细信息、您应该能够提出设计。 您还可以 在此处搜索 TI 参考设计数据库在此处搜索 TI PWM 控制器 并选择半桥:

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sluc654a-_2800_1_2900_.zip

    TI 找到的 LM5036计算器、我可以使用吗?

    此外、我的另一个主要问题是 Steve、我能否在以下设计条件下使用 LM5036、因为我必须很快将其推荐给我的客户。 他对任何 TI 控制器来说都非常好、只要它满足设计要求。  

    输入电压:20-95V

    输出电压:13V

    输出电流:30A

    隔离式设计

    根据您的回复、我将使用 LM5036创建设计并发送给客户:)

    非常感谢、  

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会使用您指代的工具、因此我不能说它的可用性或准确性、但控制器是您所目标规格的一个选项。 390W 很高、输出为30A。 我想您可能也会考虑具有倍流器次级侧的全桥?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、该工具可在 TI 官方网站上查询。  LM5036数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    请告诉我该工具是否错误或正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 TI.com 上、请使用它。