This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:UCC21551 -如何配置未使用的输出通道?

Guru**** 2390320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414738/ucc21551-q1-ucc21551---how-to-configure-unused-output-channel

器件型号:UCC21551-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21551

工具与软件:

您好!

在我的应用中、仅使用一个 UCC21551驱动器通道(INA - OUTA - VCCA / VSSA)。 您如何配置通道 B 的输出? OUTB、VCCB 和 VSSB、全部短路在一起并连接到通道 A (例如 VSSA)的绝缘电路的本地接地?

提前感谢您提供意见和建议、

此致

Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Pierre)好

    通道 B 与通道 A 完全隔离、因此其禁用的配置并不重要。 我建议将 INB 接地、短接 VDDB 和 VSSB 并使 OUTB 保持悬空。 这些引脚不需要连接到任何其他外部位置、例如接地。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean

    此致

    Pierre