This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:UL 2367认证问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414710/tps2663-ul-2367-certifcation-issues

器件型号:TPS2663

工具与软件:

您好!

我有一个设计采用 TPS26630电子保险丝、并由额定输出电压高于250VA 的电源供电。

根据 UL 2367、该电子保险丝只能由输出小于250VA 的电源供电(请参阅下图)。

这是器件限制吗? 如果没有、如何通过 UL、因为我的电源输出大于250VA。

我的应用的最大输入电压为30V 直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafak、

    您的设计可以预期的输出功率是多少?

    您可以使用电子保险丝的电流限制将输出限制为250VA。

    谢谢  

    Amrit