请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 工具与软件:
您好!
我有一个设计采用 TPS26630电子保险丝、并由额定输出电压高于250VA 的电源供电。
根据 UL 2367、该电子保险丝只能由输出小于250VA 的电源供电(请参阅下图)。
这是器件限制吗? 如果没有、如何通过 UL、因为我的电源输出大于250VA。
我的应用的最大输入电压为30V 直流。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有一个设计采用 TPS26630电子保险丝、并由额定输出电压高于250VA 的电源供电。
根据 UL 2367、该电子保险丝只能由输出小于250VA 的电源供电(请参阅下图)。
这是器件限制吗? 如果没有、如何通过 UL、因为我的电源输出大于250VA。
我的应用的最大输入电压为30V 直流。