This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4128:- LM4128CMF-3.3/NOPB 多路输出并联

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414900/lm4128---lm4128cmf-3-3-nopb-multiple-outputs-in-parallel

器件型号:LM4128

工具与软件:

由于一个令人遗憾的小错误、我们有十五(15)个不同的 LM4128CMF-3.3/NOPB 输出并联(到同一网络:3.3V)。  所有 LM4128CMF-3.3/NOPB 输出都连接在一起(所有 SOT23-5组件的引脚5连接到同一网络和3.3V 模拟电源平面)。  3.3V 模拟平面在 15个单独的 STM32H725RG 以及15个单独的模拟电流传感器 AD8411AWBRMZ 中为模拟 Vcc 线路供电 。  

最初目的是能够在模拟线路上执行一些加电序列、但这是不可能的... 大问题是:所有 LM4128CMF-3.3/NOPB 输出(其中15个)是否可以连接在一起?  这是否会影响组件本身的性能?  只需一个 LM4128CMF-3.3/NOPB 即可为所有 Vcc 模拟组件供电? (我们移除了其余电压基准组件、仅有一个组件)

请告知最好的路径是什么(除了重新设计电路板,并将所有输出物理分离(现在这是不可能的,因为它进入一个内部层的模拟电源平面).   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     解决这个小错误的选项有限。 我将一次解答您的两个主要问题。

    1.  

    [报价 userid="623619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414900/lm4128---lm4128cmf-3-3-nopb-multiple-outputs-in-parallel 能否 将所有 LM4128CMF-3.3/NOPB 输出(其中15个)连接在一起?  这是否会影响组件本身的性能?[/QUOT]

    这不是推荐的设置。 当所有这些电压基准输出连接在一起时、最终可能发生的情况是只有一个 LM4128器件将为所有使用该基准电压的器件提供电流、因此所有其他基准都不会产生电流。

    这让我首先推荐这个可行的解决方案:

    在每个 LM4128电压基准的输出端添加一个镇流电阻器、以确保在所有电压基准之间共享贡献的电流。 这通常是通过并联 LDO 实现的、同样的概念也适用于此处。 下面是一个使用2kΩ 电阻器和其他电压基准之一的示例:

    这就引出了第一个问题:您的电路板上是否有允许添加电阻器的封装、如上所示? 如果您的电路板上有这样的可添加电阻器的选项、请告诉我、我可以与您合作、为您的电路提供可能会导致可接受性能的更具体的值和建议。  

    2.

    [报价 userid="623619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414900/lm4128---lm4128cmf-3-3-nopb-multiple-outputs-in-parallel "] 只需一个 LM4128CMF-3.3/NOPB 即可为所有 Vcc 模拟组件供电? (我们移除了其余的电压基准组件、仅有其中一个组件)

    这只有在所有使用 LM4128的器件的总和小于20 mA 的电流(即 LM4128的最大输出电流能力)时才有效。  

    [报价 userid="623619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414900/lm4128---lm4128cmf-3-3-nopb-multiple-outputs-in-parallel ]] 3.3V 模拟平面 为15个单独的 STM32H725RG 以及15个单独的模拟电流传感器 AD8411AWBRMZ 中的模拟 Vcc 线路供电 。

    我注意到 STM32H725RG 和 AD8411AWBRMZ 都具有 VREF (或类似标记)引脚。 您是否将 LM4128用于这些引脚、还是使用 LM4128直接为这些器件供电? 在确定从 LM4128汲取多少电流时、了解这一点很重要。

    说实话、如果使用 LM4128来直接为这些器件供电、而不只是为电压基准供电、我担心这会超过 LM4128可提供的最大20 mA。 您将需要分析从连接所有 LM4128器件的节点汲取的电流。 如果您有一份您愿意分享的示意图、我很乐意查看、以帮助您做出这一决定。 您需要回答的第二个问题是:您的电流消耗是否低于20mA?  如果是这样、您可以考虑仅使用一个 LM4128并处理输出电流增加(120ppm/mA)所带来的负载调节后果。  

    如果您对上述建议有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson