This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:电流限制小于100mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS1641, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413611/tps25961-current-limit-less-than-100ma

器件型号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: TPS1641TPS2662

工具与软件:

尊敬的技术团队

我当时在寻找一个小型电子保险丝开关、而 TPS25961非常理想、因为它的尺寸更小、但我看到它的功率更低  

110mA 的 ILIM 电流或多或少。

我这里的问题是、我是否可以通过将 ILIM 引脚与 OUT 引脚连接一个电阻器来降低芯片的限制电流(约65 -70mA)。

是否有可能进行此类修改?

提前感谢
Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    否 无法从100mA 进一步降低电流限制

    您能否分享您的系统规格和最终应用、以提供建议的选项。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    系统如下所示

    电子保险丝必须防止5V 和12V 总线上出现短路

    总线具有一个外部连接 和一个可独立选择的内部连接

    此处的理念是在发生短路时限制和保护稳压器输出电流

    鉴于 TPS25961没有故障输出、仅具有电流限制功能、我还设计了两个晶体管(此处显示5V 保护功能、但这对所有通道都有效)。 当电子保险丝输出由于限流而开始下降时、将触发故障信号;当输出低于输入500mV 时、将触发故障信号。  

    不错、但这通常会在> 100mA 时触发(ILIM 引脚断开)

    这里的想法是针对短路向控制 CPU 发出警告、并且 CPU 根据需要锁存电子保险丝

    但是如果我不能降低芯片的电流限值、我将面临只让此电路作为死短路故障检测的可能性

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    请使用 TPS1641。 它可以执行电流限制、直到30mA 并有故障输出。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已经阅读了 TPS1641数据表、我发现它在工作时消耗1.2mA、这比 TPS25961要多得多。

    您可以为该器件推荐哪些其他器件?

    好的

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    请参阅 TPS2662