This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006的12V 输出

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1, LMR36006-Q1, LMR51606-Q1, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414505/lmr36006-q1-is-12v-output-from-lmr36006-possible

器件型号:LMR36006-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR51606-Q1、LMR36503-Q1 LMR36006

工具与软件:

团队成员、您好!

美好的一天!

我们计划在我们的一个区域 ECU 应用中使用 LMR36006-Q1。

非线性

VIN = 6V 至60V  

标称 Vin = 24V

VOUT = 12V

最大输出电流= 0.15A

针对上述要求、我们计划使用 LMR36006-Q1、因为现场提到的最大输出电压为57V、但在数据表中、我会发现存在差异、因为未提到最大输出电压。 请确认此器件是否最适合我的应用。

我们还在考虑将 LMR51606-Q1作为替代选项、该器件是否也适用于相应应用?

当我在网上工作台检查时、没有建议使用上述任何器件。 为什么?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwaththhi:

    您能够支持12V 输出。 两种器件均适用于应用。  

    请注意、您可能希望使用 LMR36503-Q1、因为它与之类似、并且具有更低的 IQ。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    如果 LMR36006支持100mA 输出就没问题了。 目前、IQ 不是问题。 谢谢!