This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:模式选择和 VSYNC 输入

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414741/lp5864-mode-selection-and-vsync-input

器件型号:LP5864

工具与软件:

在数据表中、未详细说明模式选择(Dev_initial 寄存器中的 Data_Ref_Mode 字段)(值与模式之间的关系)。 请帮帮我。

上电时、 Dev_initial 默认值为5Eh。 这是否意味着选择了模式3?

如果未使用、VSYNC 输入可以保持断开状态、但为了确保稳健性、我可以使用电阻器将其下拉吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    是的、默认状态为 mode3。 对于 SYNC 引脚、您可以将其保持断开状态、也可以将其下拉。

    BR、Jared