This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:是建议的输出电容限制建议是硬性限制

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414750/tps54425-are-the-recommended-output-capacitance-limits-recommendations-are-hard-limits

器件型号:TPS54425

工具与软件:

表1列出了1V 至5V 所有设计的22uf 至68uf。  是否存在最大电容限制? 是否存在 ESR 最小/最大限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容和 ESR 没有严格限制。 但我们强烈建议电容不低于22 μ F。 谢谢。