This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:仅在 CTRL1切换时提供500mA

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412487/tps2546-only-provide-500ma-when-ctrl1-toggle

器件型号:TPS2546

工具与软件:

您好!

我们发现 TPS2546当 CTRL1切换时、它可能只会导致器件500mA 电流老化。

需要重新插入 USB 电缆以使 TPS2546重新协商以设置为 DCP 1.5A 充电。

请参阅以下链接中的测试方法、原理图和波形。 我们需要澄清此行为是否正常?

https://drive.google.com/file/d/19p51cF_-gZ2JG-5Dw1CCBN1IixB3Px5f/view?usp=sharing

RESTART CH1=CTRL1、CH2=VIN (我们稍后会更新为 Vout 波形)

S4 CH1=CTRL1 CH2=VIN (我们稍后会更新为 Vout 波形)

S5 CH1=CTRL1 CH2=VIN (我们稍后会更新为 Vout 波形)

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新波形。

    探头1_2:D+/D-

    探头3:PW_VCC5v0_USBA_P4 (TPS2546输出)

    重启波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    给我几天的时间来审查,我会回来给你。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    更新波形、增加 CH4 CTRL1。

    通道1:D+

    通道2:D-

    CH3:VBUS

    CH4:CTRL1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    我会随时向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不清楚到底发生了什么。

    此时其他 CTL 引脚和 ILIM_SEL 引脚的状态是怎样的?

    初始插座和第二个插座何时发生? 如果初始插头是第一个波形、为什么它们会在 BC1.2枚举期间改变 CTL1引脚?

    当 CTL1引脚切换时、他们的预期行为是什么?

    上电时的配置应取决于表3真值表。

    它们不应更改 BC1.2枚举中的 CTLx 引脚。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此时其他 CTL 引脚和 ILIM_SEL 引脚的状态是怎样的?

    => CTL2/3和  ILIM_SEL 始终拉至高电平。

    初始插座和第二个插座何时发生? 如果初始插头是第一个波形、为什么它们会在 BC1.2枚举期间改变 CTL1引脚?

    =>我认为是因为系统重新启动 GPIO 可能设置为默认值、所以会导致 BC1.2枚举的状态改变。

    那么、CTRL1状态在 BC1.2枚举中的改变是否导致了500mA?SDP 或未知状态的最终结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    所以 CTRL1状态在 BC1.2中的变化似乎是导致500mA?sdp 最终结果还是未知状态?

    我首先尝试解决这个问题。 我觉得在枚举期间更改 CTL 引脚不太合适、并且不知道在这种情况下会有任何预期的行为或进行过哪些测试。

    谢谢。此致、

    Chris