This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20与 TPS7A20L

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A20L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410199/tps7a20-tps7a20-vs-tps7a20l

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在寻找低噪声和 Iq LDO、并看到了  TPS7A20和 TPS7A20L。

它指出 TPS7A20L 的噪声比 TPS7A20低、但网页上显示的噪声性能相同。

噪声性能有何差异?  TPS7A20L 为什么会更好?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、  

    澄清一下、这两个器件具有相同的噪声性能。  

    请告诉我们声明的内容或混淆的来源、我们将对其进行更新。  

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是一个很好的例子,但这是很清楚的。

    L 版本与非 L 版本的区别是什么?

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、  

    两个器件之间的唯一区别只是 EN 电压阈值。

    L 版本与 JEDEC 与1.2V I/O 系统兼容。

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    L 版本不会替代任何其他版本的 TPS7A20、正确吗?

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、  

    正确。 L 版本不会替代 TPS7A20。

    BR、

    -Jimmy