This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:从关断模式唤醒的时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414011/bq40z50-r2-wake-up-time-from-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

与之有关的人员:

对于 BQ40Z50 IC、从 SHUTDOWN 模式唤醒后、IC 才能完全正常运行需要多长时间? 我通过论坛阅读、有一个答案为:

"当电量监测计退出 SHUTDOWN 模式时、它必须完成完全复位、这可能是您在进行 RSOC 测量之前看到的延迟的原因。 当电量监测计退出 SHUTDOWN 模式且完全复位完成后、电量监测计将开始进行测量并在一秒的间隔内完成计算。'

那么、在这种情况下、我们应该期望多长时间呢? 5S? 10芯串联? 您是否有大概的数字?

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    在退出 SHUTDOWN 模式后、电量监测计在较长的一端需要4到5秒才能完全正常工作。 一种监视该情况的简单方法是观察[INIT]位的移动、在该位被设置后、电量监测计会在该位完全复位后进行初始化。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony 您好:

    感谢您的答复!

    如果使用 IATA SHUTDOWN、那么在退出 SHUTDOWN 模式后、电量监测计多久会报告存储的 FCC 和 RSOC/RC? 也是5秒或更早的时间?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    由于这些是存储的值、我认为它们应该在初始化时由电量监测计呈现、因此应该在同一时间范围内。

    此致、

    Anthony