This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:太阳能电池板应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414402/bq24401-solar-panel-application

器件型号:BQ24401
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我想知道这是否适合太阳能应用的充电器。

如果是这样、我注意到在数据表中、示例设计的原理图显示输入直流电压为9-16V。 但是、如果我要使用6V 太阳能电池板、该设计是否仍然可以使用? 如果是、它会以较慢的速率为电池充电吗? 或者、输入直流电压是否需要9V 甚至才能为3节1.2V 标称镍氢电池充电?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好!

    您是否有关于面板输出功率的电压范围和电流范围的更多详细信息? 它不仅仅是电压范围。

    BQ24401是一款旧器件、我们对其没有太多支持。 我建议查看 BQ25798并使用下面应用手册中的概念来为镍氢电池充电。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua843 

    我们没有支持 MPPT 功能的专用镍氢电池充电器。