This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177 Schmatic 检查

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414767/lm5177-lm5177-schmatic-check

器件型号:LM5177

工具与软件:

HI SIR

附件是我的降压/升压转换器电路、它使用 DAC 控制1~48V 的输出值。

目前的问题有:

  1. 当 EN 被禁用时、输出将产生13V。 启用 EN 后、Vo 将降至0V。  
  2. 当我设置输出=1V 并使用 SMU 加载4A 时、电路烧毁。 (下面3A 是可以的。)  

 

对此、您有任何反馈吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../buck_5F00_boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我不确定 LM5177 FB 上的电路正在做什么、该做什么以及该电路是否按预期工作。

    您能否首先删除此电路并在那里使用标准反馈电阻分压器、并使用它来查看电路。

    此致、

     Stefan