This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:LP87334DRHDR

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414589/lp8733-lp87334drhdr

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:AM2432

工具与软件:

您好!

和使用 AM2432 ALX 封装的定制电路板 AM 一起使用  PMIC IC (LP87334DRHDR)为 Sitara AM 供电。

我没有获得降压稳压器和 LDO 的 PMIC 输出。 使用了出厂编程的 PMIC IC 型号(LP87334DRHDR)。 对于此变体、是否需要遵循任何特定指令。  

我已提供5V 的输入电源、并且正在 PMIC 输入线路上获取适当的输入。  

EN 引脚使用10k Ω 拉高3.3V 电压源、并且未使用任何主机 MCU 触发 PMIC 使能引脚。  

谢谢  

Aravinth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:  

    此型号没有其他特定的启动说明。
    对于 LP87334DRHDR、 启用的内部位已设置、因此只需外部 EN 引脚拉高即可启用降压稳压器和 LDO。  

    您能解释一下您对输出的看法吗? 是完全没有输出、还是低于预期输出?

    您是否能够发送 原理图 、以便我查看是否有任何问题 ?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah Lao:

    感谢您的回复、

    我将在降压稳压器和 LDO 上获得14mV 的输出电压。

    我已将 EN 引脚上拉至3.3V 的电压源。

    好的、我附上原理图。 请检查并更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:  

    感谢您的分享、 原理图没有发现任何问题。  

    1.您是否能够共享 VIN_PMIC、VSYS_3V3和至少一个降压/LDO 输出信号的示波器捕获?

    2.您是否能够使用 VIN_PMIC 而不是 VSYS_3V3作为 EN 引脚的电源、并查看这是否 具有 不同的结果?

    谢谢!  
    Sarah