This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044:需要在更小封装中提供类似器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1104, TUSB1064, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414824/tusb1044-tusb1044-similar-part-required-in-smaller-package

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB1104TUSB1064、TUSB1146

工具与软件:

你(们)好  

我们正在开发基于 Intel alder lake 笔记本电脑的笔记本电脑设计。 我们将 TUSB1044RNQR 转接驱动器用于 Type-C 功能(USB+DP 交替模式)。 此 IC 的封装尺寸为6mm x 4mm

因此、请进行检查、并告知我们是否有任何其他封装尺寸较小但功能相同的转接驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有其他采用更小封装且功能与 TUSB1044相同的器件了。 我们现有的最接近的器件(TUSB1146、TUSB1064、TUSB1104)都使用相同的6mm x 4mm 封装尺寸。

    此致!

    Shane