This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:采用 TPSM64406的电源设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406, DAC81416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413695/tpsm64406-power-supply-design-with-tpsm64406

器件型号:TPSM64406
主题中讨论的其他器件: DAC81416

工具与软件:

大家好、团队成员:

我尝试使用 TPSM64406器件设计电源模块。
要求如下所列:  
VOUT = 0-5V 时、Iout = 2A、 VOUT = 0-10V 时、IOUT = 0.2A、  VOUT = 0-15V 时、IOUT = 0.1
2.解决方案面积必须尽可能低  
3.所有三种 输出组合都需要  在单个解决方案中进行设计。

仅供参考、我计划使用 DAC81416来 更改 TPSM64406的输出电压(请查看逻辑方框图、看看它是否存在问题)。  

  

我需要有关的帮助-  
1. 电路图带有合适的 VIN 和 VOUT 盖。
2.仿真有助于 在将结果放入设计前进行验证


谢谢!
Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您将无法从直流/直流转换器获得零伏的电压。

    该特定的转换器的最小输出为0.8V、这是我们大多数直流/直流转换器的典型输出。

    最好是针对您的最低输出电压进行设计、然后在其他电压条件下检查设计。

    您可以使用我们网站上的 SPICE 模型、计算器工具或 Webench 来帮助您进行设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我同意  TPSM64406将提供0V 输出、1V 最小输出甚至可以。

    Webench 不适用于该器件、pspice 仿真需要很长时间才能完成非常基本的检查。 而且我无法跨 多个测试用例进行正确检查。

    因此、请提供帮助(如果可能)-  
    1.提供 simplis 模型(针对非常快速的模拟 开关电源模块进行了优化)
    2.我会提供非常基础的电路图,在 验证方面需要帮助  

    谢谢!
    Sanjay  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将尝试查明这款器件是否有 SIMPLIS 模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将通过电子邮件继续。

    谢谢