请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845 工具与软件:
您好!
我希望设计一个直流/直流降压转换器、它接受30V 至100V 的输入、并将其降至12V、12A 输出。
我可以利用其中的任何参考设计或应用手册吗?
此致、
Logesh K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我希望设计一个直流/直流降压转换器、它接受30V 至100V 的输入、并将其降至12V、12A 输出。
我可以利用其中的任何参考设计或应用手册吗?
此致、
Logesh K
尊敬的 Logesh:
我建议首先在以下链接中搜索降压转换器控制器。 在该网站中、您可以找到满足降压要求的最佳控制器。 之后、在产品文件夹网页(点击器件型号时弹出)中、访问 Design and Development 部分、您可在其中找到 EVM (评估模块)、此参考设计显示了使用该控制器的典型应用。 此外、您还可以在以下链接中搜索更多参考设计、您可以在其中按控制器的 PN 进行筛选。
谢谢你
降压转换器控制器:
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)|德州仪器 TI.com

设计和开发示例:

参考设计网页: TI 参考设计库