This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:动态电源路径

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412269/bq25750-dynamic-power-path

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我们的客户询问 BQ25750是否可支持动态电源路径管理功能、该功能通过输入电源和电池提供系统负载电流。
如果 BQ25750可以支持此功能、您能否帮助我们的客户?
如果没有、您可以告诉我们支持通过输入电源和电池承担系统负载的10节电池充电电路产品的合适 USB PD EPR。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    是的、BQ25750无法同时支持来自输入和电池的系统负载。 我认为该模式称为补充模式。

    让我看看另一位团队成员、看看我们是否能为客户找到正确的部件。

    顺便说一下、您能告诉我客户在这里的负载是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的答复。
    我将通过电子邮件告知客户申请条件、因为这是高度机密的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    Jerry Chuang 说:
    ]如果不是、您可以告诉我们、您是否可以知道支持通过输入电源和电池承担系统负载的10节电池充电桩产品的合适的 USB PD EPR?

    不可以、我们的电池充电器非常有限、可以支持10节电池充电。 BQ2575x/BQ25856能够为10节电池充电、但它们没有 Ethan 提到的补充模式。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    据我了解、我们的10节电池充电器都不支持补充模式。 你能告诉我为什么这些收费没有代用品模式吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    [报价 userid="36158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412269/bq25750-dynamic-power-path/5415408 #5415408"]我了解到我们的10节电池充电器均不支持补充模式。 你能告诉我为什么这些收费没有代用品模式吗?[/报价]

    这与充电器的设计有关。 我们不能在每个充电器中包含每项功能、因此某些功能  不包括在内。

    此致、

    Christian