This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:30A 20V CC/CV 控制器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415926/lm5190-q1-30a-20v-cc-cv-controller

器件型号:LM5190-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5190

工具与软件:

您好!

您能否推荐一个用于设计具有可调恒流输出的转换器的合适解决方案?

例如、我想使用 LM5190或类似的型号。

转换器必须满足的参数如下:

  • 可调输出电流范围:0-30A
  • 输出电压范围:0-20V
  • 输入电压:24V
  • 通过模拟值、PWM 或 I2C 总线设置电流

该设备将用于盐水电解。 水的导电性在很宽的范围内变化、因此需要较大的输出电压范围。 30A 的输出电流主要在5-12V 之间的电压下实现。 转换器消耗的最大功率约为250W (在较高电压下、我们将使用低于30A 的电流)。

我已经研究了各种解决方案、但我总是遇到限制。 这两种转换器都可以处理高电流但仅在大约5V 时工作、或者可以处理更高电压但仅限于10A 电流。

例如、LM5190的额定最大电流为20A。 由于电流不会通过驱动器而是通过外部 MOSFET、因此为什么将输出电流限制为20A? 我也注意到其他转换器存在类似的问题。

我还在考虑根据 SNVAA85 (2023年8月)实施我自己的电流反馈、但我没有找到任何能够在20V 时处理30A 的降压转换器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej

    • 使用 LM5190可以在 CC 模式下实现0A 目标、但无法将输出电压调节至0.8V 以下。  您能否 再次仔细检查最低可控电流和电压要求?   
    • LM5190接受 ISET 引脚上的模拟信号输入。
    • 20A 是客户无需非常特殊的冷却方法即可获得的指导原则。 如果有源环或环境温度不是很高、则可以使用30A。   

    - EL