This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:电感最小值计算公式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8874, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414595/tps54302-inductor-minimum-value-calculation-equation

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:DRV8874

工具与软件:

您好;

我将为单通道电机驱动器设计 PCB。 它采用 TPS54302将4s 锂电池电压降压至5V。 我不会从转换器中消耗任何电流过大的东西。 该设计由 MCU、DRV8874、CANFD 收发器和 TPS79933组成。 我通过3.3V 稳压器(TPS79933)为 DRV884的 MCU 和逻辑电源供电、输入将连接到 TPS54302降压转换器的输出(5V)。唯一直接连接到 TPS54302的负载将是 CANFD 驱动器。 DRV8874直接连接到 PCB 的输入电压。

我已经检查了 MCU 和 CANFD 驱动器的最大超大电流、即150mA 和70mA 最大值 我想 DRV88表带 的逻辑输入并不会消耗太多的电流、根据数据表中的数值判断、可能只有10mA 会消耗如此多的电流。

因此、当我使用 TPS54302数据表上的 Lmin 等式(等式8)计算电感器尺寸的时候、 使用这些参数;Iout (max)= 300mA (我将其稍微升高一点以确保安全)我得到 ınductor Ω 值、例如100uH 至200uH。 这似乎有点太多了、即使对于数据表上的3A 输出参考设计、它也显示出10uH 的电感。 我在这里做什么错了吗?  

如果您需要其他参数、我将提供这些参数。

VIN (max)= 16.8V (4S 电池的最大电压)
Vout = 5V (我想要的输出)
Imax = 300mA (我选择的输出电流、我选择的电流高于计算值、以确保安全)

TPS54302的 fsw 为400kHz

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的计算结果显示正确。 您看到 最小电感器差异达到10倍的原因是您要将 IOUT 从3A 降低10倍到0.3A。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在公式8中、Iout 不是我的系统的电流要求、但 TPS54302的输出电流可以提供? (3A)。 您还能说明(max)方程9和10中的 I3074值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的工具和参考设计使用的 IOUT 值是指器件 IOUT 功能。 Webench 还建议为此应用使用~10uH。 Iout (Max)是您的最大负载电流、如公式4所示

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是让你们知道、在方程9和10中、它也说(max)、但是如果我把3A 放在那里、我会得到可笑的结果。 因此、当我输入0.3A (我的系统的估计电流)时、我可以获得更合乎逻辑的结果。 我认为公式9和10也有一个拼写错误。 公式10的计算时、我也会使用这里的公式。


    (max)= 16.8V
    VOUT = 5V
    ILAN (max)= 0.3V
    Fsw = 400000kHz
    Lo = 10uH  

    我得到大约0.85A、这对于我仅最多消耗0.3的系统而言似乎过高。 我认为放置一个750mA 额定电感器可以摆脱这种情况。 但根据公式10、我似乎必须提高额定电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metehan:

    正确。 感谢您的澄清。 请参阅数据表的该部分、其中将 IOUT Max 标记为您的最大负载电流。 更新我之前的回复以反映这一点

    此致、

    Britton