This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:关于符合 IEC62368-1标准

Guru**** 2502175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411102/tps23861-regarding-compliance-with-the-iec62368-1-standard

器件型号:TPS23861

工具与软件:

之前、我在下述主题中询问了一个有关 IEC62368-1合规性的问题。
2019年6月20日之后、IEC60950-1不再适用于新产品、产品将被要求符合 IEC62368-1。
这是我的问题的背景。
自我以前提出这项质询以来已有一年了。
因此、我想再次向您提出相同的问题。
TPS23861是否适用于 IEC62368-1?
或者是否仍符合 IEC60950-1标准?

此致、

e2e.ti.com/.../tps23861-questions-about-standards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    由于 IEC62368-1取代了 IEC60950-1、因此我假设这意味着指向 IEC60590-1的所有规格现在都需要指向 IEC62368-1。 然而、在某些市场中、IEC60950仍然被接受。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
    此问题是从我的客户处收到的。
    客户需要信息来申请产品安全。
    我收到了客户的以下附加问题。
    (问题)
    TPS23861是否已通过 QVRQ2、IEC/UL62368-1认证?
    请告诉我 UL 文件编号和类型名称。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    IEC 认证是用于终端设备安全认证的系统级认证、不在 IC 级别进行。 我们的器件符合控制该实际行为(IEEE)的标准。  

    TPS23861符合 IEEE802.3at 标准并 通过以太网联盟认证。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我收到了客户的以下附加问题。
    (问题)
    是否可以提供确认 IC 和其他电路内部的48V 和3.3V 已隔离的文档?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    进展如何?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    遗憾的是、我们无法提供证明接地层之间隔离的文档。  

    此致、

    Brandon