This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:分层和 MSL - TL1431MDREP

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412797/tl1431-delamination-and-msl---tl1431mdrep

器件型号:TL1431

工具与软件:

您好!

 

我们正在对贵公司制造的某些器件执行传入检查、并且根据 J-STD-020标准(MSL)的§6.2、我们发现关键区域存在分层。
部件    编号: TL1431MDREP 日期代码: 2045和2235

 

不过、如果器件制造商使用 JESD22-A113和 JESD47或内部程序执行可靠性评估、则这种分层不是默认情况。

 

在您所在的网站上、我发现了生产日期代码的产品可靠性:2023年第3季度至2024年第2季度
您是否已更新生产日期代码2045和2235的产品可靠性或资格摘要?

 

此致
Helene Marceau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Helene、我们正在检查此问题、并将在一周结束前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen 女士、您好。您可以通过发送 您在 TI.com 上找到的生产日期代码(日期代码:2023年第3季度至2024年第2季度)的副本来帮助我们更好地理解您的请求吗? 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:


    很抱歉、我不知道如何向您发送文档:产品可靠性- TL1431MDREP - 2023年第3季度至2024年第2季度、请访问 TI.com。

     

    但请找到下面的链接 :

    主页 > 质量和可靠性 > 可靠性 >持续可靠性监测(https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801)

     

    您能给我一个生产日期代码2045和2235的答案吗?

     

    谢谢你

    Hélène ó n Marceau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Hélène、上一季度的可靠性数据已存档。 从2020年到现在、我查看了 TL1431MDREP 的发货和退货历史记录、我们已发货超过50万件、零退货。 希望这对您有所帮助。