This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:设置参数

Guru**** 2518730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415770/bq25622evm-set-parameters

器件型号:BQ25622EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

为什么这两个十六进制电压显示是不同的? ↓μ A (从数据表至 Battery Management Studio)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    REG0x04字段说明表中显示的 VREG 设置十六进制值以位11:3为基准、而 Battery Management Studio GUI 中显示的十六进制代码以完整的16位寄存器为基准。  

    十六进制值1A4 = 110100100b、该值与所提供 GUI 图像的突出显示部分中针对位11:3显示的二进制值相同。  

    此致、

    Garrett