This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:SCD

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412545/bq76952-scd

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI:

最近、我们在调试 BQ76952的 SCD 功能时遇到了一些问题。 我们使用了较大的瞬时电流( 400us 内为250A)来触发 SCD、 但我们发现瞬时电流没有正常触发 SCD。 然后、当我们使用较慢的上升电流( 0.5ms 内为250A)时、我们确实使用了该值。 如下图所示:

瞬时电流:

 较慢的上升电流:

我们的配置如下:

Protections:SCD:Threshold->6 = 125mv

保护:SCD:Delay->28.

Protections:SCD:Recovery Time -> 30

期待您的快速回复。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    是否偶然测量器件引脚之间的电压? 如果不是、您是否能够尝试获取那里的波形、看看? 器件可能看不到您从所测量的位置注入的瞬时电流。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我参考此答案来解决问题:

    但它似乎没有帮助

    更改了电阻的电阻值、现在是0.167mR(3*0.5)、短路电流815A、如图所示。 此外、还同步测量输出电压。 输出闭合到重新打开的时间间隔是8.1ms、短路保护操作大约需要1ms。 为什么?

    积分器的积分  

    蓝色 是 输出 电压  

    绿色 是 电流  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    您能否分享您的原理图?

    此致、
    Alexis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢 您的 回复、我们 在测试模式下使用 FET、这里 是  2个串联 BQ76952的原理图:

    顺便说一下、要使用 SCD 功能、除了 Enable Protection A、CHG FET Protection A、DSG FET Protection A 和 SCD。 是否需要配置任何其他寄存器? 下面是 我们的 配置:

    PROTECTION A -> 0xFC

    CHG FET 保护 A  -> 0x98

    DSG FET 保护 A  -> 0xE4

    SCD:阈值->6  延迟->28  恢复时间->30

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我强烈建议使用器件进行测量时观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压。 引脚上的 RC 滤波器可能会改变器件看到电流的方式、因此准确了解器件看到的内容非常重要。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Max Verboncoeur、

      、回复   :这里是图像

    CH1 蓝色:SRP 和 SRN 引脚之间的电压

    CH4 绿色:短路电流  

    期待您的快速回复。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、 我们发现、当体二极管保护关闭时、SCD 可能会正常触发、您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    真有意思。 在这种情况下、体二极管保护不应该有任何差异。 这仅适用于一个 FET 关断时、器件会检测到电流流过其体二极管。

    只是再次进行检查、您是否已根据感应电阻器值重新校准了 CC 增益和容量增益设置? 我很好奇此器件是否未正确测量电流。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Max、

    我尚未 重新校准 CC  增益和电容增益;但我认为该器件可以 正确测量电流。 加载 电池时、从设备获取的当前值 与设置的加载值相同。

    最后、我们在上一次回复中测量 SRP 和 SRN 引脚之间电压的波形、有什么问题吗?

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    由于 SRP-SRN 电压的垂直刻度如此之大、因此新波形读取起来有点困难。 1V/div 导致难以了解信号上的电压电平。

    回顾之前的波形、这看起来像是由 SCD 瞬变引起的器件复位、您发现另一个 E2E 在解释这一点。 您提到斜升较慢的电流不会出现这种情况、因此我想重点关注这一可能的根本原因。

    您是否在原理图上填充了 C54和 C55? 您是否捕获了 SRP-SRN-SRN VSS 和 VSS 的波形、以查看瞬态是否存在以及添加电容器是否抑制了瞬态?

    此致、

    Max Verboncoeur