This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:配置文件(. XML)生成

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415562/tps53681-configuration-file-xml-generation-for-4-2-phases

主题中讨论的其他器件:TPS53681

工具与软件:

大家好!

我已经在4+2配置中设计了 tps53681、如何为4+2相位生成配置文件。

我找不到一种在 Fusion GUI 的环路 A 中禁用6个相位中的2个相位的简单方法。

非常感谢您及时的回复。

谢谢!

亲爱的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:  

    对于此器件、相位配置会进行引脚捆绑、以基于哪个 PWM 获得3V3来 设置配置、下面来自数据表。 此外、如果您在硬件中启用了6个相位、您可以通过在 All CONFIG 选项卡中更改 MFR_SPECIFIC_20来禁用其中的某些相位。

    来自 TRM、对相位配置的 GUI 控制-  

    请注意、每个通道的最大可用相位数是在硬件中配置的。 MFR_SPECIFIC_20命令可用于通过 PMBus 接口进一步限制可用相位的最大数量。 当 TPS53681最初上电且尚未启用任一通道的电源转换时、MFR_SPECIFIC_20将读取00h。 启用任一通道后、它将读取较低的值、硬件中的最大可用相位数或 MFR_SPECIFIC_20的最后一个编程值。

    谢谢!  

    Ryan