This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:如何处理未使用的 TS 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411191/bq25790-how-to-deal-with-unused-ts-pin

器件型号:BQ25790

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户遇到未使用 TS 引脚的问题。  他们想要将 TS_IGNORE 配置为1、但是、由于 TS_IGNORE 因故障而为0、在仅交流条件下(无电池)、充电器 在 MCU 之前唤醒、通过下面的连接、他们找到 VSYS 和 VBAT 甚至达到23.5V。 他们想知道如何处理未使用的 TS 引脚、是否应该将其悬空?

e2e.ti.com/.../6746.sch.zip

【测试结果】:

条件:默认寄存器设置、未连接负载。 未连接电池、连接交流电

组装 R0550后、VSYS 和 Vbat 达到23.5V (客户想知道原因)

未组装 R0550时、VSYS 为7.2V、VBAT 无输出

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    否、它们不应使 TS 悬空。 如果他们想在不设置 TS_IGNORE = 1的情况下忽略 TS、则需要在 REGN 上使用电阻分压器来禁用 TS 硬件。 以下是 EVM 用于测试的内容:

    对于 TS 正常:REGN 与 TS 之间的5.23kΩ 以及30.1kΩ|| 10.0kΩ= TS 与 AGND 之间的7.5 kΩ。 您希望 TS 为 REGN 的~55%。

    如果充电被禁用并且没有电池、则 TS 应该无关紧要。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jared:
    当 BATP 和 BATn 接地或悬空时、VSYS 的电压是否会继续上升、直到 VSYS 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    BATP 和 BATN 如何连接到 BAT? 从原理图中可以看出、反馈环路并不完整、在升压模式下会导致过冲。 我建议将 BATN 连接到靠近 IC 接地的位置。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    因此、您意味着 BATP 和 BATN 不能接地或悬空、BATP 需要连接到 VBAT、BATN 需要连接到 GND?

    另外、我想知道如果 BATP 和 BATN 接地、VSYS 将升高多大的电压、以及是否存在损坏芯片的风险?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:  

    [报价 userid="622324" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411191/bq25790-how-to-deal-with-unused-BATP-pin/5408089#5408089"]此外、如果 ts 和 BATN 接地、以及是否存在损坏芯片的风险、我还想知道 VSYS 将升高多少电压?

    我无法按所述再现 VSYS 上升。  但是、在建议的运行条件之外使用 BATP 和 BATN 可能会导致 IC 损坏。

    [报价 userid="622324" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411191/bq25790-how-to-deal-with-unused-BATP-PIN/5408089#5408089"]也就是说和 BATN 不能接地或悬空、BATP 需要连接至 ts、BATN 需要连接至 GND?[/QUOT]

    正确、BATP 和 BATN 用于电池遥感。 但是、如果未连接到电池端子、则应将 BATP 连接到 BAT。 如果使用 SHIP FET、则应将 BATP 连接到 SHIP FET 的漏极。 BATN 应接地。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jared:

    另一个问题是、我想知道在对 BQ25790充电而未充电时 BATP&BATN 的泄漏电流是多少? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    数据表中的静态电流:

    此致、

    Jared Baxter