This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:如何计算 TPS65263-Q1模型的功耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414931/tps65263-q1-how-to-calculate-the-power-consumption-of-the-model-tps65263-q1

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65263

工具与软件:

您能告诉我如何计算 TPS65263-Q1模型的功耗吗?
WEBENCH 不适用于 TPS65263-Q1模型、并且数据表不包含用于计算功耗的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    可以使用 TPS65263 Webench 模型。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我在查看 TPS65263的 WEBENCH 时发现、开关频率固定为600kHz。
    我已将 TPS65263-Q1设置为1.45MHz 的开关频率。
    开关频率的差异对 TPS65263-Q1的功耗有何影响? 我想知道如何将600KHz 时的功耗转换为1.45MHz 时的功耗。
    此外、TPS65263-Q1本身的功耗是否为 WEBENCH 的 IC Pd (IC 功耗)的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS65263-Q1的模型现已不可用。 最直接的方法是订购 TPS65263-Q1 EVM 电路板来测量效率。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    您能否提供其他信息来估算 TPS65263-Q1的功耗、例如 Excel 计算器等? 不管怎样、他们都是合格的、但他们知道一种方法是使用 EVM。

    他们需要通过它来确认其电路板在功耗方面可以正常工作。

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    现在我们来离线讨论一下。 谢谢!

    BRS

    卢西亚