This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988EVM NFET:CSD15380F3非常小。 可以改用 SOT NX3008NBKW

Guru**** 2584375 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402581/tps65988-tps65988evm-nfet-csd15380f3-is-very-small-could-sot-nx3008nbkw-be-used-instead

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:CSD15380F3

工具与软件:

您好!

我一直使用 https://www.ti.com/jp/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf 作为我的 TPS65988DHRSHR 设计的参考。

我们将使用外部 PowerPath。

Q3是 FemtoFet CSD15380F3、Q2是 SOT323 NX3008NBKW。

Q3是否可以安全地替换为 NX3008NBKW?

额外的电容是否会过度减慢电路的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    请允许我花些时间对此进行研究并与您联系。  
    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    我希望你好。

    您是否能够找到有关此问题的任何其他信息?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装不是问题、请将 FET SOA 要求 与客户需求相匹配、同时检查栅极电压设计。 该电路是采用 PFET 的电源路径实现示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与。 通过1k 电阻的3V3是3.3mA、该值在 NX3008NBKW NFET SOA 内。 我将切换到这部分。