This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:输出信号问题

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, TIDA-00199, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414729/ucc21530-output-signal-issue

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件: TIDA-00199UCC21551

工具与软件:

我使用 UCC21530驱动器设计了一款三相逆变器。  驱动器由与 TIDA-00199类似的隔离式双极电源供电。  电源输出为+15VDC 和-8VDC、相对于连接到每个高侧输出桥臂的基准。  相同的输出也连接到常见的 VDC 低侧基准。  驱动 IGBT 模块的配置如下:

1) UCC21530 驱动器1 -低侧 U、低侧 V

2) UCC21530 驱动器2 -低侧 W、高侧 W

3) 3) UCC21530驱动器3 -高侧 V、高侧 U

 驱动器2上的输出如我所料。  来自微控制器的0至+3.3V PWM 信号会被放大至低侧 W 和高侧 W IGBT 模块 VGS 引脚上的+15V 和-8V  

驱动器1和驱动器3上的输出似乎截断了大部分信号或不为低侧和高侧 U 和 V 桥臂生成任何信号。   

我已经尝试 更换驱动器、交换它们、从电路中移除 IGBT 模块。  我始终会使驱动器2正常工作、驱动器1和3截断大部分输出信号。  我可以得出的唯一结论是、驱动器2的工作原理是放大低侧和高侧信号、而驱动器1和3则放大低侧或高侧信号。   

有人知道为什么我无法在驱动器1和驱动器3上生成正确的输出信号吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 StnGgC:

    您是否能够测量所有通道上的 Vdd-VSS 电源电压? 另外、能否分享原理图?  

    所有输出通道都应隔离、无论通道是否具有高侧和低侧。 除非这会影响连接电源的方式。

    此外、您应该尝试使用 UCC21551、这是一款更新后的更能抗损坏的器件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    是的、我在所有3个驱动器上的 Vdd-VSS 上测量值为25V。

    下面是我的原理图中的屏幕转储。

    我手头有许多我想使用的 UCC21530芯片。   

    感谢您的参与。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧负电源是否短路?

    在将栅极驱动器移动到 U14封装时、不具有输出功能的栅极驱动器是否可以工作? 如果是、现在我觉得电源不浮动在开关节点上。  您能否在栅极驱动器尝试开关时测量以 VDC-为基准的电源?

    我不清楚你所说的"截断"是什么意思。 更多的 V (OUT)波形将帮助我尝试查看可能出现的问题。

    有一个死区时间引脚和 UVLO 设置可以禁用这些栅极驱动器、因此我们应该验证它们是否也不会引起问题。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    低侧负电源未短路。  R108未安装在物理板上。  

    我能够找出问题。  该问题是 UCC21530上的死区时间功能。  我在所有3个驱动器上都使用了一个20k Ω 的电阻器进行设置。  这导致在 PWM 周期内发生重叠冲突时、两个通道上的输出信号截断。  由于每个驱动器并未设置为针对每个桥臂放大高/低信号、因此不同的相位桥臂上通常会发生重叠冲突。  这会导致所有或大多数输出信号丢失。 1号和3号驱动器就是这种情况、它们放大了一个低/低和高/高信号。  驱动器#2设置为在单相桥臂上放大高/低信号。  这就是驱动程序2无法工作、驱动程序1和驱动程序3无法工作的原因。   

    感谢您的建议。   

    此致、